REELCRAFT Kabelspoler

Kabelspole med statisk utladning som brukes til oppbevaring av kabler og slangetrommler på farlige steder. Har permanent smurte lagre for redusert friksjonstap og sperrelås for full kneforlengelse med høy stabilitet. Tilbys i monteringsalternativer for gulv, vegg, tak, benk og lastebil

filtre

Reelcraft cable reels are specifically designed to store and deploy cables while reducing tripping hazards, preventing tangles and extending cable lifespan. These cable reels streamline operations...Les mer
REELCRAFT -

Fjærinntrekkbare jordingsruller, G3000 -serien

Reelcraft G3000 Series statiske utladningsspoler brukes til å jorde utstyr i farlige omgivelser. De fjerner statisk elektrisk oppbygging, og forhindrer dermed gnister og eksplosjoner. Disse enhetene har en kompakt design som krever svært liten monteringsplass. De er ideelle for montering på gulv, vegg, tak, benk eller lastebil.

StilModellPris (eks. mva)
AG3050 N5 817NOK
RFQ
AG3050 Y6 307NOK
RFQ
REELCRAFT -

Kabelrulle Statisk utladning 50 fot kabel

ModellSakPris (eks. mva)
G 3050 Y1AB9DGK7 304 NOK
REELCRAFT -

Håndveivjordrulle, kabel, lengde 100 fot

ModellSakPris (eks. mva)
GHC3100 NAY9WWK5 278 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Fjærinntrekkbar jordingsrulle, kabellengde 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
G 3050 NAM2JJR5 559 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Fjærinntrekkbar jordingsrulle, kabellengde 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
G 3050AM2JJQ5 171 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Fjærinntrekkbar jordingsrulle, kabellengde 100 fot

ModellSakPris (eks. mva)
GA3100 NAM2JJT7 697 NOK
Se detaljer

Ofte Stilte Spørsmål

How do you fix a retractable cable reel that is not retracting properly?

The operator needs to adjust the spring tension by adding wraps to the cable reel. Stretch out approximately 10 feet of the cable. Hand feed hose back up through roller bracket assembly until the loop is extensive enough to slip over a sheave. Add two or three wraps until the required tension is attained.

Hvordan trekker du inn en uttrekkbar slangetrommel?

To start retraction the user needs to give the hose a small tug. If pulled too far, the hose will lock again rather than retract. To shorten the hose, start retraction, then once at the required point, stop and walk back to lock it at the new length.

How do I choose the right static discharge reel for my application?

When selecting a static discharge reel, consider factors such as the required cable length, strength and ease of spring tension adjustment.

Are there any safety precautions to consider when using static discharge cable reels?

Ensure proper grounding and connection of the reel to the equipment. Regular inspection and maintenance are essential to identify and address any potential issues promptly.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?